This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:10Base 和1000Base 之间的通信。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257018/dp83867is-communication-between-10base-and-1000base

器件型号:DP83867IS

大家好、

我想知道10Base 和1000Base 之间的通信。
我的客户正在 考虑以下结构。


当 FPGA 不进行处理时、它能否从10M EtherPHY 通信至1000M EtherPHY?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我认为没有 FPGA 处理就无法实现这一点、因为10Mbps 以2.5MHz 时钟速度运行、而 1000MHz 以125MHz 速度运行。  我认为它需要 FPGA 能够改变时钟速度。

    --

    此致、

    林希尔曼