This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:将不同的 PHY 连接到510E-EVM

Guru**** 2757145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255583/dp83td510e-evm-connecting-different-phy-to-510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好!

我目前正在尝试使用510E SPE-PHY 构建介质转换器。
在不同的产品中、我们使用了非 TI 常规 PHY (LAN8720A)、我想继续将其与510E 一起用于介质转换器。

我通过 RMII 连接了两个 PHY、基本使用评估板并连接了另一个 PHY、而不是 DP83822I。
在使用标准 SPE-PHY 配置时、我没有得到链路。 但是、在使用不同的非 TI SPE-PHY 时、可以使用 LAN8720A 构建介质转换器。

我已经搜索了所有的捆绑选项,我确保评估板运行出了盒,它做得很好,我检查了所有 RMII 连接以及时钟.

在介质转换模式下将510E 与不同的 PHY 结合使用是否有任何限制、或者是否缺少某些寄存器输入?

非常感谢您的建议。

您好!

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    LAN8720A 是如何配置的?  如果 510和8720A 都是主机、则介质转换将不起作用(两个从机都可以工作)。

    此外、针对介质转换、引脚18 RX_DV/CRS_DV 需要被配置为 RX_DV。  LAN8720A 需要以相同的方式配置其引脚。

    据我所知 、对于将510E 与不同的非 TI PHY 结合使用没有任何限制。

    请告诉我、这是否有助于解决您的问题。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的回答。

    根据数据表、8720A 无法将其配置为主或从。 但是、我在主模式下使用510E 进行了尝试、将时钟馈送到8720A、还在从模式下尝试了510E、将相同的50 MHz 振荡器馈送到两个 PHY。

    510E 配置为介质转换、但8720A 无法配置 RX_DV 引脚(根据数据表)。

    然而让我感到困惑的是、我可以使用另一个 SPE-PHY (Analog Devices ADIN1100)并使通信正常工作。 您是否知道510E 是否有任何不同之处阻止与8720A 通信?

    我在工作和非工作状态下检查了两个 PHY 的所有寄存器。

    8720A 在两种情况下具有相同的寄存器值、因此我认为这里应该没有错误。

    510E 具有几乎相同的寄存器值。 连接到8720A 时、寄存器0x12中的 LINK_int 位为0、而寄存器0x13中的保留位8为0、PAGE_INT 也为0。  我不知道这是否应该发生。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您是否正在使用510 EVM? 如果是、您是否 通过板间连接器将其直接连接至 LAN8720A? 随附了我们的510原理图检查清单。 您能否对此进行说明、看看内部有什么帮助吗?

    e2e.ti.com/.../7242.DP83TD510_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    我检查了每个连接、甚至测量了它们、都很好。  

    我想它不起作用、因为 LAN8720A 没有像 DP83822那样的 RX_DV 引脚、它只有 CRS_DV 引脚。

    您能否解释一下它们的区别、以及为什么它不适用于 CRS_DV 引脚? 您是否知道背对背连接为什么与不同的 PHY 一起使用? 是否有使用介质转换器模式的不同方法?

    这真的可以帮助我理解这个主题、尤其是对于规划未来产品而言。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我也感到困惑, 你能分享填写的核对表,提供一个原理图, Reg dump (0x00-0x1F)的 510 ,和一张照片的设置请?

    此致、

    阿尔瓦罗