This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:强制链路模式副作用

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256088/dp83822h-forced-link-mode-side-effects

器件型号:DP83822H

团队的成员、你能帮我解决几个问题吗?  

我们对以强制配置(强制交叉、全双工、100Base-TX)运行 DP83822 PHY 感兴趣。 虽然我们了解这会产生更高级别的影响、例如需要正确配置链路伙伴、但我们想询问是否需要考虑不太明显的影响。 下面是几个问题:

  • 是否有任何 PHY DSP 操作受影响? IEEE 标准和数据表 在这里没有提供太多见解、但似乎 PHY 至少执行了两个任务:输入和基线漂移补偿、数字自适应均衡、时钟恢复。
  • 哪些 PHY DSP 功能在建立链路时只执行一次(如果有)? 强制链路对这些功能有何影响?
  • 是否有任何其他影响或设置与强制执行我们应该考虑的链接有关?

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可以在强制链路模式下使用 DP83822以太网 PHY。 正如您所提到的、只需要确保将链路伙伴设置为相同的速度、MDIX 等。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alvaro、  

    感谢您的答复。 这回答了我的部分问题(可以在完全强制模式下运行)。 然而、您能否解决有关 PHY 的 DSP 在此芯片上如何工作的问题? 通过这种额外的见解、我们可以更严格地测试我们的硬件、以证明链路的稳健性。 此外、您能解释一下您所说的主设备/从属设备的含义吗? 我 不认为100Base-TX 存在主/从概念、只适用于1000Base-T 等其他标准。

    -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为了实现稳定链路建立、我们建议自动协商。

    如果你想要100Mbps、 我们建议保持自动协商打开并去通告其他模式(写入寄存器0x0001 = 6049)

    如果使用强制模式并且链路正常、则 所有 DSP 功能将照常执行。  

    此致、

    阿尔瓦罗