This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于 USB3.0应用

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256899/tmuxhs4212-for-usb3-0-application

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

客户想要检查  TMUXHS4212是否可用于 USB3.0应用、您可以提供评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您的提问。 是、TMUXHS4212支持 USB 3.0和 USB 3.2、 速率高达10Gbps。

    此致!

    斯坦顿