This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:SIGCON 的配置文件

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256362/ds110df1610-the-configuration-file-of-the-sigcon

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

团队、您好!

我的客户使用 DS110DF1610和 DS280DF810、他们应用了 SIGCON 软件来配置寄存器状态。

您是否有任何配置文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请弄清楚客户是否需要这些器件的 SigCon 配置文件、或需要配置文件来为器件加载特定的寄存器组。

    如果您引用的是配置文件,则需要有关应用程序的更多信息(数据速率、插入损耗...) 然后、提供配置文件以使用建议的寄存器设置器件。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    我想可能是 这些器件的 SigCon 配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我将与您私下分享这些个人资料。

    此致、

    埃文