This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS180:SN75ALS180DR

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253994/sn75als180-sn75als180dr

器件型号:SN75ALS180

[案例:690887]技术资料查询

 我们的客户与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。

1-您能否向我们提供此部件"SN74CBTD3384PWG4"的当前生命周期状态(例如、正在供货、NRND、待停产(LTB)、停产、定制)?

2-该部分"SN75ALS180DR"在您的网站上显示为 NRND"">www.ti.com/.../SN75ALS180 同样,我们询问该部分"SN75ALS180DRG4"我们的客户希望了解生命周期状态是"正在供货"还是其他情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如今、E4/G4后缀没有意义、您可以使用不带后缀的器件型号。 请参阅 [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Mohamed,

    克莱门斯是正确的,如果你有任何其他问题,请告诉我们。 此外、 SN74CBTD3384PWG4属于 INT-MUX、因此我无法对此进行评论。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-此部件"SN75ALS180DR"在您的网站上显示为 NRND"">www.ti.com/.../SN75ALS180 同样,我们询问此部件"SN75ALS180DRG4",我们的客户想知道生命周期状态是"正在供货"还是其他情况?

    2- 您能否向我们提供此部件"SN74CBTD3384PWG4"的当前生命周期状态(例如、正在供货、NRND、待停产(LTB)、停产、定制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G4器件已停产。

    为何经常提及 SN75ALS180DR? 您是否有未在网站上得到解答的相关问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    我们网站上的器件页面是最新的、可以回答您的问题-我们没有其他信息可供提供。  

    此致!

    帕克·道德森