This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65175:PDN# 20230516001.3

Guru**** 2406060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258157/sn65175-pdn-20230516001-3

器件型号:SN65175

根据 PDN# 20230516001.3、 SN65175D 和 SN65175DR 已停产、最晚可采购日期为2023年11月17日。   SN65175DRG4和 SN65175DRE4是否仍可订购?   SN65175DRG4和  SN65175DRE4曾经包含在数据表中、但不是最新版本。  我不记得看到这两个器件型号的停产通知了。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TI.com 上不提供这些订阅、这意味着您无法订购这些订阅。  

    E4和 G4后缀与不具有 E4/G4后缀的器件是相同的器件。  有关 PDN 的直接问题、请联系您的销售代表。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN65175DRG4和 SN65175DRE4何时 停产?  以及哪些 PDN 使它们停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    它们不可用-请与您的销售代表联系以获得更多信息-这是因为这个讨论即将超出 E2E 论坛的讨论范围。 。 列出的器件是正在停产的器件的备选器件型号-它们都正在停产或已经停产。  

    此致!

    帕克·道德森