This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:需要 DS90UB949-Q1 EVM 配置文件

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258299/ds90ub949-q1evm-ds90ub949-q1-evm-profile-required

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1ALP

大家好、

我有 DS90UB949-Q1 EVM、必须通过模拟 Launchpad 对其进行配置。

就用户指南而言、安装模拟 LaunchPad。 进一步说来、第1.11.1节似乎需要在路径中提供串行器配置文件:

C:\Program Files (x64)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD vx.x\Profiles\

您能帮助说明一下标准配置文件来配置 EVM 吗?

来自 DS90Ux949EVM 用户指南:

1.11.4安装设备配置文件

添加 DS90Ux949配置文件需要执行2个步骤:

1.联系 TI 获取 DS90Ux949配置文件

2.将"DS90Ux949.zip"解压到 ALP 的配置文件文件夹。 配置文件文件夹位于:C:\Program Files (x64)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD vX.x.x\Profiles\

此外、请告诉我是否需要执行其他步骤。

此致、

A·马丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:

    TI.com 上的 ALP 网页似乎现在就在下方、因此在该页面备份并运行之前、您无法在其中找到配置文件。 这是我们知道的、并且正在内部跟进。 目前、我已将 UB949配置文件放在了 zip 文件夹中、供您在此期间使用。 您所要做的就是解压缩该文件夹、然后将其放入您在上面列出的配置文件目录中。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致!

    卡梅伦·卡尔森

    e2e.ti.com/.../DS90UB949.zip