This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:接收器输入的输入阻抗值和寄生电容值

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257886/sn65c1168e-input-impedance-value-and-parasitic-capacitance-value-for-reciever-input

器件型号:SN65C1168E

你好

我正在设计 UART 接口电路。
我将为该电路使用 SN65C1168E。

我正在考虑为 SN65C1168E 的接收器输入提供额外的保护电路。
我想确认 SN65C1168E 接收器输入的输入阻抗值和寄生电容值。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第6.6节中、输入电阻指定为 ri。

    输入电容未指定、因为它在电缆电容旁边微不足道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、网状、

    输入电阻最小为4K、但通常为17K

    我们没有指定寄生电容、因为正如 Clemens 提到的、与基于 RS 至422的应用中的常见布线相比、寄生电容无关紧要(该器件是 RS 至422收发器)  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    感谢您的答复。

    我将根据您的回复设计其他保护电路。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dodson

    感谢您的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、

    欢迎您! 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森