This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:EDP 面板级

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256410/sn65dsi86-edp-panel-level

器件型号:SN65DSI86

您好!

我们正在准备使用 SN65DSI86 DSI 转 eDP 桥以及 AUO eDP 面板(G140HAB01.2)

e2e.ti.com/.../G140HAB01.2-final-product-spec-V1.0_5F00_20230519.pdf

 尽管面板主通道信号范围在差分电平下是0.15V 至1.32V、而 SN65DSI86在不同模式下是0.4/0.6/0.8。

但我们不确定 SN65DSI86是否可以与面板配合使用、因为面板 AUX 信号范围为0.4V 至0.8V、而 SN65DSI86为0.18V 至1.38V。

如果 SN65DSI86 AUX 信号在面板上方,可能导致无法正常工作?  信号范围是否可以通过固件或任何建议进行调整?  

 

Rgds~Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 eDP 面板、表格底部 显示 fallow 作为 VESA 显示端口标准 V1.1a。 但是、DP1.1a 规格中的 AUX 差分峰峰值电压与 DSI86相同。 您能否再次咨询面板供应商、确保其 eDP 面板数据表中不存在拼写错误?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    面板销售商的回复:AUX 范围表是 针对其组件的参考、似乎 SN65DSI86范围超出了其表。

    我们想知道 SN65DSI86是否可以通过自动或 FW 来调节 AUX 信号范围?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86无法调整其 AUX 信号电压范围。

    谢谢

    大卫