您好!
我们正在准备使用 SN65DSI86 DSI 转 eDP 桥以及 AUO eDP 面板(G140HAB01.2)
e2e.ti.com/.../G140HAB01.2-final-product-spec-V1.0_5F00_20230519.pdf
尽管面板主通道信号范围在差分电平下是0.15V 至1.32V、而 SN65DSI86在不同模式下是0.4/0.6/0.8。
但我们不确定 SN65DSI86是否可以与面板配合使用、因为面板 AUX 信号范围为0.4V 至0.8V、而 SN65DSI86为0.18V 至1.38V。
如果 SN65DSI86 AUX 信号在面板上方,可能导致无法正常工作? 信号范围是否可以通过固件或任何建议进行调整?
Rgds~Ω