This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111寄存器设置2.125Gbps

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257403/ds110df111-register-settings-2-125gbps

主题中讨论的其他器件:DS110DF111

我想以2.125Gbps 的速率使用 DS110
请告诉我寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是此速率所需的通道寄存器写入值。

    0x2F = 0x16 (将组0设置为 div4子速率)

    0x61 = 0xAD

    0x62 = 0x00 (将组0速率设置为9/4 = 2.25Gbps)

    如果使用 SigCon architect 配置器件、请参阅以下等效的高级器件配置:

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan

    感谢您的回答。

    但是、我想  以2.125Gbps 而不是2.25Gbps 运行 DS110DF111。

     (将组0速率设置为8.5/4 = 2.125Gbps)

    请告诉我寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的错、感谢您的更正。

    2.125Gbps 的设置为:

    0x2F = 0x16
    0x60 = 0x80
    0x61 = 0xAA
    0x64 = 0xF0
    0x67 = 0x00

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan

    感谢更正后的答案。

    我能够确认、 按照您告诉我的设置、DS110DF111的运行速率为2.125Gbps。

    此致、