This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867CR

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257808/dp83867cr-dp83867cr

器件型号:DP83867CR

您好、TI 团队:

 

我们在项目中使用以太网 PHY 收发器 DP83867CR。 我们希望在 DP83867CR 和 PC 之间构建1000m 以太网连接。

在布局中 D3和 D4对之间有交叉连接。 图片中显示了我们的连接。

 此连接是否可以支持1000m 以太网连接? 请告诉我此设计的后果。 (通过直通有线电缆将其连接到 PC 时。 PC 显示我们有1000m 以太网连接。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    遗憾的是、我们没有任何软件配置 可帮助您在1Gbps 速率下仅交换通道3和4、而不交换通道1和2。 我们建议更改原理图或布局、以匹配通道3和4。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    感谢您的支持。

    此致  

    G·王