This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:DS560MB410和 DS560DF410的兼容性

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410, DS560MB410, DS560MB410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257731/ds560mb410-compatibility-of-ds560mb410-and-ds560df410

器件型号:DS560MB410
主题中讨论的其他器件:DS560DF410、、、 DS250DF410

您好!

我的客户计划使用 DS560MB410或 DS560DF410、并正在对这两款产品进行审查。

Q1) DS560MB410和 DS560DF410引脚是否相互兼容?

Q2)是否可以使用 DS560MB410EVM 和 GUI 控制 DS560DF410器件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    1) 1)否、DS5660MB410和 DS560DF410不引脚对引脚兼容。  它们具有不同的封装。

    2) 2)不可以、无法使用 DS560MB410EVM 和 GUI 来控制 DS560DF410。

    是否有任何关于客户应用程序的详细信息可以分享?  如果有其他有关这些器件的问题、我们还可以帮助解答、请告知我们。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    客户弄错了、因为 DS560MB410EVM 原理图中的器件 P/N 标记为 DS250DF410ABM。

    那么、它是否与 DS250DF410ABM 引脚兼容?

    是否可以使用具有 DS530MB410EVM 的 GUI 来控制 DS250DF410ABM?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、DS560MB410与 DS250DF410引脚对引脚兼容。  也可以使用 DS560MB410EVM 来控制 DS250DF410。  客户需要下载 DS250DF410 SigCon 配置文件来对其进行控制。

    谢谢。

    德鲁