Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI102 尊敬的团队
TI 的 PCIe 驱动程序芯片(型号:DS80 PCI102)遇到了一些问题、这些问题介绍如下:
Intel i7-8850模块的 PCIe 总线(设置为5G/Gen2模式)通过 Come-BP 和机箱背板连接到 VI 内核板、在 Come-BP 和 VI 内核板上使用 DS80PCI102。
测试我们的软件程序后、发现 PCIe 总线的带宽不符合5G/Gen2标准。 该故障的具体表现是操作系统中无法识别 VI 内核刀片式服务器、并且 Windows 操作系统经常冻结、无法执行任何软件操作。
您能 帮助我们解决问题吗? 谢谢!