This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:输出时序

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255205/tcal6416-output-timing

器件型号:TCAL6416

团队成员  

 让我来问一下每个输出端口的输出时序。

输出端口00至17的逻辑变化是否按同样的时间进行?
还是时间将在00-07和10-17之间分配?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器访问以字节为单位完成。 如图8-9所示、每个字节立即影响相应的八个输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。

    我了解端口0-7或10-17 (八个输出)引脚受到相关影响、那么在完成端口7字节后、端口9是否会继续受到端口7字节的影响?

    此致

    达津市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个端口、即端口0和端口1。 "端口7"和"端口9"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我是 误解。

    我的理解是、完成端口1 (0引脚到7引脚)数据后、端口1 (对于9引脚到17引脚)将 继续到端口0。 是这样吗?

    此致

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "9pin"是什么意思? 引脚编号9被命名为 P05或 GND、具体取决于封装。 P07之后的下一个引脚是 P10。

    数据表的第8.6.4.1节说明:

    在向一个寄存器发送数据之后、下一个数据字节将被发送到该对中的另一个寄存器(请参阅图8-9和图8-10)。 例如、如果第一个字节被发送到输出端口1 (寄存器3)、则下一个字节将存储在输出端口0 (寄存器2)中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    我想您所接触的是设备读取/写入连续数据的方式。

    当您成功读取端口0数据时、读取的下一个数据字节将是在端口1中找到的数据。 在主/控制器器件发出 NACK 条件之后是停止条件之前、该器件的连续读取次数可能是无限的。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒  

    让我再问一遍。 下面的方框图中端口0和端口1在哪里?

    然后、将数据输入到 TCAL6416中、TCAL6416可以同时输出数据吗?

    如果是、我可以在哪里找到数据表中提到的内容?

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    我要实现的是、使用 PP00-P07和 P10-P17使16 Ω LED 段同时闪烁。

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P00至 P07的8个引脚为端口0。 P10至 P17的8个引脚为端口1。

    I²C 无法同时更改所有十六个位;如图8-9所示、两个端口之间存在9 μ s 周期的延迟(400kHz 时的22.5 µs)。

    如果该延迟过大、可以使用两个级联的 SN74xx595移位寄存器;它们通过 SPI 而不是 μ I²C 进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu:

    我们将在 CST 2023年8月9日 下午5点之前给您回复并提供答案。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsu,

    是否知道该 LED 分段显示器的器件型号? 我在网上看了,但找不到6段显示器,似乎最常见的是7段显示器。 我假设您是指使用7个 LED 段的1行6字符延迟。 是这样吗?  

    -鲍比