This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:帮助我检查原理图是否正确

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258126/max3232-help-me-check-if-the-schematic-diagram-is-correct

器件型号:MAX3232

您能帮助我检查原理图是否正确以及需要优化的领域吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容值符合数据表建议的值。 示意图未显示任何其他内容。

    有关布局指南、请参阅第11节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们的建议 原理图如下:

    其中电容器由下表决定:

    您的原理图遵循我们的建议。

    我没有任何其他评论-看起来不错。  

    如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森