主题中讨论的其他器件: DP83869
可能与之有关的人-
根据数据表、它指出"缺省情况下、输出时钟与 XI 振荡器/晶振输入同步。 默认输出时钟适合用作另一个 DP83869HM 器件的参考时钟。 然而、当我们将一个 DP83869时钟输出转至另一个 DP83869时钟输入时、抖动规格表示它不兼容:

具体而言、输出时钟25MHz 抖动为375ps (最大值)、而输入时钟容差为75ps (典型值)。 这是正确的还是我对这个表格的解释不正确?
谢谢。
布伦丹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能与之有关的人-
根据数据表、它指出"缺省情况下、输出时钟与 XI 振荡器/晶振输入同步。 默认输出时钟适合用作另一个 DP83869HM 器件的参考时钟。 然而、当我们将一个 DP83869时钟输出转至另一个 DP83869时钟输入时、抖动规格表示它不兼容:

具体而言、输出时钟25MHz 抖动为375ps (最大值)、而输入时钟容差为75ps (典型值)。 这是正确的还是我对这个表格的解释不正确?
谢谢。
布伦丹
您好、Brendan:
我们承认、当将一个 PHY 的时钟输出用于另一个 PHY 的时钟输入时、输入和输出时钟的抖动规格不够清楚、无法进行苹果对苹果的比较。 我们与团队进行了确认,希望以下笔记将帮助您推进时钟菊花链评估:

这表示~5ps RMS 抖动和~70ps 峰峰值抖动。
2. 25MHz 输入时钟要求如下:

具有11ps 的 RMS 抖动容差(bw:12kHz 至5MHz)
以上两个数据点表示869的输出可以作为其他869的有效输入。
此致、
阿尔瓦罗