This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:保护电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258585/thvd1551-protection-circuit

器件型号:THVD1551

您好!

THVD1551数据表提供了推荐的器件型号、例如10欧姆电阻器和 ESD 二极管。
我想了解这些器件的选型以及设计方式。

您是否有参考?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第10.2.2节说明:

    图28和图29建议使用一个可抵御1kV 浪涌(IEC 61000-4-5)瞬变的保护电路。

    选择这些元件是为了防止1kV 浪涌。 如果您需要或测试其他浪涌、则可以选择其他元件。 请参阅第10.2.1.5节以及 保护 RS 至485接口免受致命电气瞬变影响应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    因此、该设计本质上采用了一般的 RS -485最佳实践。 TVS 二极管可处理浪涌电流、因此选用的二极管可以处理高达1kV 的浪涌(如果预期浪涌更强、则可能需要更强大的二极管) 防脉冲电阻器有助于防止在发生浪涌时但在 TVS 完全开始传导之前发生大脉冲 (如果没有防脉冲电阻器、设计将无法处理如此高的电压、因为破坏性脉冲将直接暴露在引脚上。  

    Clemens 提供的应用手册为总线保护理念提供了一个良好的参考。 并非所有 RS 至485设计都需要浪涌保护-但我们几乎(即使不是所有)都会在我们较新的 RS 至485器件中使用该参考设计、这很常见。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森