This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:此模型能否用于 PCIe 1:2

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258654/hd3ss3212-q1-can-this-model-be-used-for-pcie-1-2

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TMUXHS4212

该模型能用于 PCIe 1:2吗    ??框图中提到的输入可以是 PCIe 控制、输出一个是 PCIe、另一个是 USB 控制吗??它能输出两个 PCIe 控制吗?

是否有 PCIE3.0开关、一个输入和两个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型能用于 PCIe 1:2吗    ??框图中提到的输入可以是 PCIe 控制、输出一个是 PCIe、另一个是 USB 控制吗??它能输出两个 PCIe 控制吗?

    是、

    是否有 PCIE3.0开关、一个输入和两个输出?

    您可以使用 HD3SS3212或 TMUXHS4212。

    谢谢

    大卫