This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:NXP/PCA9848PWJ 的替代产品

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258933/tca9548a-alternative-for-nxp-pca9848pwj

器件型号:TCA9548A

大家好、

我正在寻找 NXP/PCA9848PWJ 的替代器件。 我没有找到具有 电平转换器功能的转换器。 您可以提出一些建议吗? 谢谢!

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近的替代产品是 TCA9548A。 它可以进行电压转换;请参阅数据表的第9.2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    它们是否需要能够支持1MHz 频率? 我相信 PCA9848最大的区别是它应该是1MHz、否则它们应该是类似的(TCA9548A 确实像克莱门斯指出的那样进行了电平转换。

    -鲍比