This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:电源时序和电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258595/dp83825i-power-sequencing-and-current

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

我们在 RMII 接口的设计中使用了 DP83825IRMQR。 我们是否需要电压轨 VDDIO 和 VDDA3V3的任何电源时序才能正常运行。  

此外、我们还将 为 I2S 接口使用 TLV320AIC3110IRHBR。 数据表中提到了第一个扬声器电源应该上电、然后是数字电源和模拟电源、我们是否还需要这些电源轨的电源定序。 您能否提供每个电源轨(AVDD、DVDD、HPVDD、SPLVDD、SPRVDD、 IOVDD)数据表中没有提到它、因为我们将在 SPLVDD (5V)、SPRVDD (5V)中使用1W 扬声器、我们需要知道电流值。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    DP83825数据表中的第6.7节应具有 VDDIO 和 VDDA3V3的时序图。

    --

    此致、

    林希尔曼