This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:LEDCFG 寄存器的数据表与实际设备之间的差异。

Guru**** 1859110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257835/dp83826i-differences-between-datasheet-and-actual-equipment-for-ledcfg-register

器件型号:DP83826I

大家好、

LEDCFG 寄存器移动存在差异。
数据表是否正确?

*数据表

15-12   LED1控制

11-8     LED2控制

7-4       LED3控制

3-0       保留


*实际设备

15-12   保留

11-8     LED3控制

7-4       LED2控制

3-0       LED1控制


Br.
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我们将在内部进行检查、并在本周晚些时候与您联系。 感谢您指出。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    感谢您指出。 我们将在下一次数据表修订时在内部修复该问题。

    --

    此致、

    林希尔曼