This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:p82b96

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255594/p82b96-p82b96

器件型号:P82B96

一个问题是、您是否可以帮助我更好地理解它。

我认为对于此设计来说、连接长电缆传感器是一个不错的选择。 板上提供的电压为3.3V。 什么是+V 电缆? 选择5米长电缆时、我应该考虑哪些因素? 我可以看到不同长度的不同电阻和电容值。 来说明如何根据给定的参数选择这些值。 VCC= 3.3V +VCable = 3.3V 电缆长度= 5m、那么编程延迟时、我该怎么想呢?因为在某些阶段、这种延迟可能会成为问题。 不过、我只是通过 STH30传感器监控温度、没有什么特别之处。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    对于上拉电阻器、 我们提供了应用手册来讨论如何计算该值。  此处链接(单击我)

    我们可以假设 CAT5电缆每米具有大约50pF 的电容。 这会使电容值达到250pF。  

    假设您以100kHz 或更慢的频率进行通信(I2C 标准模式)。 您需要的最大上拉电阻为4.7K (使用应用手册中的公式7、使用1000ns 和250pF)。 然后、我建议在两侧放置大约~9k 的上拉电阻器(9k 的上拉电阻器并联大约相当于4.5k、这低于我们计算出的最大值4.7k)。 设置好东西并分析示波器上的波形后、您可以进一步调整这些值、但我可能会从那里开始。

    Unknown 说:
    编程延迟应该怎么考虑?因为这种延迟似乎在某个阶段可能是个问题?

    如果延迟确实成为问题、您可能需要降低 I2C 频率、但5米可能不会是巨大的飞行时间问题。 我假设由于您在监控温度、因此您不需要经常从温度传感器获取数据、因此使用较低的频率应该不是问题、除非我误解了什么。  

    Unknown 说:
    板上提供的电压为3.3V。 什么应该是+V 电缆?

    对于电缆侧的噪声容限而言、值越高越好。 3.3V 电压应该仍然可以工作、如果您有一条5V 线路、我会考虑此方案、否则3.3V 没有问题。

    Unknown 说:
    选择5米电缆时我该考虑些什么?

    每米的电容更低、每米的电感更低。 您不需要任何双绞线、因为该器件不使用差分信令。  

    最后我需要指出的一点是、 P82B96使用大约800mV 的失调电压 VoLSx/Sy。 这意味着连接到该器件的任何器件都需要能够接受此电压作为逻辑低电平。 它也具有0.65V 的 Vil、因此器件需要能够驱动低于0.65V 的电压以通过器件发送低电平。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的答复。
    我无法下载此工具。
    你能帮我解决这个问题吗?
    https://www.ti.com/tool/I2C-DESIGNER

    此外、
    我必须使用同一 I2C 端口连接两个从器件。
    1:LCD

    2:传感器。 它具有4.7k 的上拉电阻器。

    由于采用并行配置、每条线路上的电阻几乎为3k。
    如果上述两个电阻值都无法控制、我应该考虑什么电阻值?
    此外、您是否认为3k 足以支持标准速度通信、因为根据某些假设、您提到的 max 将是4.7k。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我无法下载此工具。
    你能帮我解决这个问题吗?
    https://www.ti.com/tool/I2C-DESIGNER

    该工具不需要下载、您应该能够使用基于 Web 的浏览器来使用它。 如果向下滚动、就可以点击"run on cloud"按钮。

    2:sensor. 它具有4.7k 的上拉电阻器。

    由于采用并行配置、每条线路上的电阻几乎为3k。
    如果上述两个电阻值都无法控制、我应该考虑什么电阻值?
    此外,你认为3k 足够用于标准速度通信,因为你提到的最大值将是4.7k 基于一些假设。[/报价]

    P82B96需要 成对使用。 如果将电缆直接连接到电缆,则可能会损坏连接到电缆上的任何设备。  

    I2C 控制器|P82B96|---电缆------- |P82B96|传感器

    使用3k 是可以的、因为它意味着 Ur 低于所需的4.7K。 你只是不能超过4.7K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我不能在 clound 中使用它。 当我单击该链接时、会显示404错误。
    查看随附的屏幕截图 PLZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您使用的是什么 Web 浏览器?

    我以前没有看到此类问题弹出窗口、因此我不很确定错误是什么。

    https://www.ti.com/product/TCA9546A?dcmp=dsproject&hqs=pf 

    您能否单击此链接、然后向下滚动到设计/工具部分、再单击其中的 I2C 设计器?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Chrome。
    是的、我可以单击它、这样会打开一个新页面。 由于弹出了翻译工具、此页面可能是丹麦语版本。
    但打开此链接时、显示"404 Forbidden (404禁止访问)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali、

    我不确定问题是什么。 我能够从末端开始运行它、并且还验证了我的同事也能够访问它。 这可能与潜在防火墙或被阻止的连接/端口/代理有关。 很遗憾、我无法帮助调试您遇到的 I2C 设计器404问题。  

    您是否仍不清楚 P82B96应用程序的使用情况?

    -鲍比