This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:它是否可以支持 SXGA?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255341/sn75lvds82-can-it-support-sxga

器件型号:SN75LVDS82

大家好、

 SN75LVDS82是否支持 SXGA?

由于数据表中68 MHz 的时钟频率上限、我认为 XSGA 不支持这种方法。

如果可以、请告诉我如何进行设置。
如果不能支持、请介绍支持 SXGA 的器件。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

     SN75LVDS82能否支持 SXGA?

    是的、它支持 SXGA。

    Unknown 说:
    由于数据表中68 MHz 的时钟频率上限、我认为 XSGA 不支持这一点。

    您计划使用什么时间?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    感谢您的评论。
    我知道它能够被 SXGA 使用。

    我要使用100MHz。
    可以使用吗?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

     SN75LVDS82不支持100MHz 以及我们提供的所有支持高达68MHz 的 SXGA 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    感谢您的答复。

    SXGA = 1280*1024
    FPS = 60赫兹
    回扫因子= 0.9

    所以、我认为至少需要75 MHz、
    如何计算 SN75LVDS82以支持 SXGA?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    PCLK = Htotal * Vtotal *刷新率

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    PCLK = 1280 * 1024 * 60 = 78.64MHz
    这是否超出68 MHz 的时钟上限?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    是的、它确实超出了。 此器件不支持任何高于68MHz 的像素时钟频率。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    我了解  SN75LVDS82在我的条件下不可用。
    您能否告诉我该器件具有与 SN75LVDS82相同的功能并可在78 MHz 或更高频率下计时?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    SXGA 是标准分辨率1280 x 1024。 显示屏的系统 I/O 是什么?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    我正在寻找 LVDS 到并行 或 LVDS ro VGA 转换器件。
    请介绍我吗?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    这将有助于: https://www.ti.com/product/DS90CF388A

    最好的房间

    G·阿巴尔卡