This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216 D1/D2连接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258618/tusb216-tusb216-d1-d2-connection

器件型号:TUSB216

您好!  

USB 主机是否能够连接到 D1、USB 连接器是否能够连接到 D2? 或者它必须遵循以下连接、如下图所示?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    TUSB216具有双向升压功能、因此、您可以将 D2连接到连接器、将 D1连接到主机。 请确保 DP/DM 通道仍保持正确极性。

    谢谢。

    瑞安