This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:完成 ADAP-1的时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257555/ds125df1610-time-to-finish-adap-1

器件型号:DS125DF1610

您好、

我将在我的设计中使用 ADAPT-1模式、仅 CTLE 模式、基于 FOM、DS125DF1610将经过默认的32个组值(0x40-0x5f)、然后选择最终要使用的值。  

您能告诉我、这个 APT-1模式将需要多长时间才能获得这个最终值、或者换句话说、将使用多少位来计算0x40-0x5f 中一个值的 FOM。  

我认为这非常快、需要您提供准确的信息。

谢谢

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    适配模式1下的典型锁定时间为~74ms。 这假设在启用 HEO/VEO 锁定监视器的情况下通道损耗为20英寸。

    由于锁定时间取决于应用、因此我建议测量从出现有效输入信号到输出发送重定时数据的时间量。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以进行测量以找出答案。

    在我的电路板中、IC 将向 DS125DF1610发送数据、而初始数据模式如下:

    发送1010模式持续2us

    ->停止1us

    ->发送1010模式约3us

    ->停止1us

    ->发送1010模式40us

    ->正常数据模式

    这种初始模式是否会影响 APT-1的 EQ?

    谢谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不希望此初始图形的持续时间对 EQ 产生影响。

    为确认这一点、可在锁定后比较重定时器 TX 侧的 HEO/VEO 是否存在初始图形。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的快速响应。

    不幸的是、我无法打开/关闭初始模式。

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    虽然初始图形在适应期间不太可能对 EQ 产生影响、但另一种选择是使用相对于插入损耗量的调整模式0来手动设置恒定 EQ 值。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    目前、我使用 ADAPT-1、电路板上的插入损耗约为5-6dB@10Gbps、 我使用的是10.3125Gbps、  

    大多数 EQ 结果为:

    1) 0-0-0-0、0.29dB@2.5GHz

    2) 0-0-0-1、3.69dB@5.5GHz

    3) 0-1-0、4.06dB@6GHz

    有时会有其他值、例如0-0-0-2、1-0-0-0、我应该使用哪个值、这有点让人困惑。

    谢谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    每次采集锁定时、经调整的 EQ 值可能会有一些差异。 一种策略是注意 HEO/VEO 对每个 EQ 值的响应、并使用具有最佳性能的值。 通常、将 EQ 值与预期的插入损耗相匹配就足够了。

    谢谢!

    埃文