This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:芯片和文档问题

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258996/pca9534-silicon-and-documentation-issue

器件型号:PCA9534

您好、TI!

希望这是撰写本报告的合适位置。

我们发现了至少最近制造的 PCA9534器件会导致器件问题。  

极性反转寄存器(寄存器2)应在启动时初始化为0x00。不过、我们观察到在某些芯片上并非如此、该寄存器中的一个或多个位可能会初始化为1。

针对此问题的适当权变措施似乎是在启动时通过 I2C 将默认值写入寄存器。

数据表中还有一个文档问题:

"极性反转寄存器(寄存器2)允许对配置寄存器中定义为输入的引脚进行极性反转
寄存器。 如果对该寄存器中的某个位进行设置(写入1)、则相应端口引脚的极性会反转。 如果其中的某个位
寄存器被清除(写入0)、相应端口引脚的原始极性会保留。"

实际上、极性反转适用于整个输入寄存器、不受配置寄存器中该位是设置为输出还是输入的影响。

10年来、我们一直在设计中使用这一部件~、但直到最近才收到现场报告、并在我们的实验室中重现了这一问题。 下面是出现此问题的样片的标记:PD534 TI 13K AN89。

如果您有任何问题、请告诉我们、如果可以、我们很乐意回答。

-加勒特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    极性反转寄存器中的位影响所有端口读取(参见图9-2中的异或门)。 描述"被定义为输入的引脚"并不是完全正确的、因为它也可以读取配置为输出的引脚。

    PCN 20210315001.1推出了具有新芯片的器件。 但数据表的限值没有变化。 电源是否存在毛刺脉冲? 电源是否符合表11-1中的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    所有这些都在文档注释上保持一致。

    我只能在11-1中指出、断电时的下降速率可超过100mS。 是否甚至有可能存在几秒钟前芯片断电的记忆效应?

    -加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会、这不会影响上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我运行了器件型号、并能够将其追溯到我们的一家工厂、因此、知道此器件不可能是假冒器件、所以我们在这方面做得很好。  

    100ms 的下降速率应该不会影响器件的上电。  

    该错误是发生在所有器件上、还是故障是零星的?  

    您是否有显示错误问题的原理图和/或示波器捕获?  

    此致、

    泰勒