This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:B 侧到 B 侧连接问题

Guru**** 2752245 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258502/tca9617a-b-side-to-b-side-connection-issue

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9416TCA9803

您好、TI 团队:

我需要支持。 我们在项目中使用的是 TCA9617ADGKR 缓冲芯片、我们无法以以下配置进行通信。

在上图中、红色线显示通信未发生、因为理解以下链接、此 IC 不支持 B 侧到 B 侧通信。

https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

任何人都可以根据我的要求建议替代解决方案、我们可以修改主机和器件板、但无法修改主板/从板。

要求是快速+模式(1MHz)下的 SMBus (I2C)通信要在3.3V 的两侧使用缓冲器。

此致、

赫曼特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant,

    只是为了验证主/从单元需要通过主机和器件板与其他主/从单元进行通信、对吗?  

    遗憾的是、我没有找到解决此电流拓扑的方法。 TCA9617是我们唯一的1MHz I2C 缓冲器、这些缓冲器(甚至是400kHz 的缓冲器)都无法解析您拥有的这种 B-B (偏移到偏移)连接。 此修复需要修改您拥有的主/从设备、而不是主机/设备板。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    感谢您的宝贵响应、正如您提到的、我们需要修改主/从单元、因此您能建议我们如何通过实际修改主/从单元来解决问题、TPA9617在 FPGA 端使用1.2V、在连接器端使用3.3V。

     我们还可以使用 TCA9416或 TCA9803解决该问题吗? 如果我们仅在主机和设备板中使用它、会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9416是无源开关。 如果不需要缓冲、可以使用它、但它无法解决问题(仍然不允许连接两个 B 侧、即使通过 TCA9416也是如此)。

    TCA9803使用电流源而非静态电压偏移、但仍不允许将 B 侧连接在一起。

    需要交换主/从设备以及主机/设备板上的 A 侧和 B 侧。 (A/B 或 A/A 可以连接在一起。) 无论您是使用 TCA9617还是 TCA980x、但后者在 B 侧输出更低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermant:

    我同意克莱门斯和鲍比关于当前的连接。 通过将两个 B 侧连接在一起来对静态失调电压进行加倍会导致出现问题。  

    是否可以更改与 AB-AB-AB-AB 的连接。 或者翻转主单元 BA-AB-AB-AB。  

    此致、

    泰勒