请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 主题中讨论的其他器件:TCAN4551-Q1、
TCAN4551-Q1与 TCAN4550-Q1之间的区别是什么 ?
比较表显示的是 不带 LDO 的 TCAN4551-Q1、但数据表显示的是 LDO。 这是比较表的错误吗? 我知道 TCAN4551-Q1不支持 SBE。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TCAN4551-Q1与 TCAN4550-Q1之间的区别是什么 ?
比较表显示的是 不带 LDO 的 TCAN4551-Q1、但数据表显示的是 LDO。 这是比较表的错误吗? 我知道 TCAN4551-Q1不支持 SBE。
您好、Lucas:
我不确定我是否理解您所说的"SBE"。
这两款 TCAN4551-Q1都是 TCAN4550-Q1的简化功能版本。 两种器件都有一个5V LDO 用于为 CAN 收发器供电、但 TCAN4551-Q1无法从该 LDO 拉取多余的电流来为外部电路供电。
TCAN4551-Q1还移除了看门狗、从而提供了 GPIO1引脚的输入功能、该引脚用于维护看门狗。 因此、该引脚只能用作输出。
TCAN4550-Q1中也移除了 VIO 欠压闭锁、因此可用于1.8V 数字 IO 应用。 但是、由于 VIO 为晶振/时钟电路供电、因此必须在 VIO = 1.8V 时使用单端时钟。 使用晶体振荡器时需要3.3V 或5V。
此致、
乔纳森