This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:在开始时、当主机和 SAVE 相互通信时、器件是否可以调节信号

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259171/tusb212-could-the-device-regular-the-signal-when-the-host-and-salve-communicate-with-each-other-at-the-beginning

器件型号:TUSB212

大家好、

   主机和 SAVE 将相互通信以识别哪种 USB 设备、然后才开始使用 USB2.0进行数据传输。 那么、在该通信期间、tusb212是否会调节信号? 我发现这句话表明、 "TUSB212采用了对 USB 低速(LS)和全速(FS)信号无感知的设计、该设计正在申请专利。 LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212影响、而 HS 信号将得到补偿。" 这让我感到困惑

     

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    USB2转接驱动器的 TUSB21X 线仅在信号处于高速状态时对其进行升压。 因此、TUSB212不会增强低速或全速信号。 这意味着、通过 TUSB212的任何低速或全速信号都不应受到影响或增强。  

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       感谢您的答复。 但这毫无意义。 由于电缆损耗、客户使用我们的转接驱动器。 但是、当主机和从机振动以确保传输哪种速度时、usb212不会增强信号。  由于电缆较长、当 tusb212不对该握手信号进行定时时、这种握手操作将不起作用。 这会导致振动失败。 我对吗?

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    TUSB212会 在握手过程完成后启用信号补偿、因为它会检测到45欧姆上拉终端、用于指示器件和主机处于高速状态。 因此、我认为我们的器件无法帮助缓解这一问题。 客户使用的电缆长度是多少? 器件是否无法以任何速度完成握手?

    谢谢。

    瑞安