This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:过程检查

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259257/tpd4e05u06-process-check

器件型号:TPD4E05U06

您好!

我是否可以知道 TPD4E05U06 和 TPD1E01B04 使用哪种手工制作过程? FRC 还是其他?

我的客户对此很好奇。

另一个问题是  、TPD4E05U06是否适用于所有 DP 原型? 还是仅用于 DP1.3?DP1.4?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您能否说明一下您想了解的制造工艺信息? 我不熟悉 FRC 这个术语。  

    对于 TPD4E05U06、此器件可支持一个高达10Gbps 的数据速率。 由于 DP1.3和 DP1.4的原始数据约为26Gbps、因此 TPD4E05U06仅适用于4个通道。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、  

    麦肯齐·艾克