This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016PWREVM:TPD12S016PWR

Guru**** 2826815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259226/tpd12s016pwrevm-tpd12s016pwr

器件型号:TPD12S016PWREVM

团队成员

大家好!

因为我们计划将器件 TPD12S016PWR 用作 HDMI 接口。 通过下面附加的引脚功能引脚、我们了解到引脚15和引脚16是 CLK+和 CLK-。

但在下面的表示中、引脚15被描述为 CLK-、引脚16被描述为 CLK+。

请确认我们需要将哪个引脚视为 CLK+和 CLK-。

由于我们承诺今天发布 PCB、因此我们需要更早的响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    很抱歉让您感到困惑、请使用以下引脚作为最后一个、谢谢。

    (引脚15为 CLK-、引脚16为 CLK+)

    此致、

    国野市