This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:扇出 USB3.0 Rx 对数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259742/ds100mb203-fan-out-usb3-0-rx-pair-data

器件型号:DS100MB203

您好!

我见证这些器件不支持 USB3.0接口。

如果我想扇出传入 USB3.0数据的 Rx 对、可以选择什么选择?

此致、
伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsz:

    我们没有任何具有扇出功能的 USB 专用信号调节器。

    DS100MB203与协议无关、因此它可能与您的应用兼容。

    请分享更多关于应用要求的信息(方框图,预期插入损耗,数据速率,...) 那么我可以看看 DS100MB203是不是合适的选择。

    谢谢!

    埃文