This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:眼图未位于中间

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259439/ds125df1610-eye-diagram-is-not-in-the-middle

器件型号:DS125DF1610

您好专家

请参阅下面的、了解我从 DS125DF1610获取的眼图、我检查了多个通道、我发现眼图不在中间。

1) 1)正确吗?

2) 2)如果我的某些配置不正确、可能会出现什么问题?

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    由于 HEO/VEO 仍有良好的裕度、因此这不是一个问题。 输出片上眼图测量值时存在预期偏移。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Evan。

    因此、我不再关注这个偏移、主要关注 HEO/VEO。

    谢谢

    克里斯