This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258980/tmuxhs4412-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412

尊敬的先生

目前有一种 USB4.0双端口转一端口设计、是否可以通过 TMUXHS4412实现 USB4的功能? 如果它可以在 USB4高速线路上使用、那么 CC1/2、SBU1/2应该使用哪个多路复用器/多路信号分离器?

此致

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS4412仅支持高达20Gbps 的速率、即 USB4 Gen3。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我们的设计是在 USB 4.0 Type-C 完整信号和2端口至1端口多路复用器
    您对此应用是否有任何解决方案?

    如果 TMUXHS4412仅适用于 USB4高速线路、则应将哪个多路复用器芯片组用于 USB2.0、CC1/2和 SBU1/2?

    此致。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯:

      是指在两个 Type-C 端口之间切换? 我认为我们没有解决方案

    最佳

    布赖恩