This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:如何为 LIN 总线选择合适的 ESD?

Guru**** 2900010 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258364/esd1lin24-q1-how-to-choose-suitable-esd-for-lin-bus

器件型号:ESD1LIN24-Q1

大家好、

感谢您的支持!  

这里我有一个问题、即我的客户 LIN 总线系统规格是:

引脚 DSI 和 DSI_O 的最小值至最大值的建议电压为4V 至20V、绝对最大额定电压为30V。

根据该规格、我们可以使用 ESD1LIN24-Q1吗? 如何判断?  

我知道 VRWM 为24V、还算可以使用、但 VBRF 将达到35.5V 最大值、而 VCLAMP 将达到40V。 我不太能确定 ESD 测试的能量 会导致 ESD 电压击穿。   

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为了100%确定该建议、您能否提供您尝试保护的器件 GPN? 如果绝对最大额定值是直流规格、 则 在瞬态脉冲损坏器件之前可能存在一些电压裕度。 钳位电压是一种瞬态测试条件、这意味着更高的钳位电压可能能够保护器件。 考虑到这一点、提供您正在保护的器件的器件编号、我将能够更准确地对此做出响应。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    器件 GPN 是 Elmos E524.17。 但未发布完整的数据表。   

    524.17 -带 DSI 接口的智能超声波传感器 IC (elmos.com)

    如果需要更详细的信息、只需告诉我您希望了解的价值是什么。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否提供 每个受保护引脚的最大额定电压? 如果它们确实是30V、 我建议在 将 ESD1LIN24-Q1样品实施到系统之前对其进行测试。 器件参数可能与 数据表中列出的参数略有不同、需要进行更广泛的测试以确定该器件是否适合您的应用。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将与客户讨论。 BTW、我是否可以知道、正常情况下 、ESD1LIN24-Q1抗议的器件应具有该引脚的绝对最大额定电压? 还应满足 我们可以确保 ESD1LIN24-Q1可以 使用的 ESD1LIN24-Q1的各类值?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅我与您一起启动的电子邮件主题帖。

    祝您度过美好的一天!

    J·普拉盛