This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:检测到 EVM、但 DEST 显示不正确的地址和空寄存器

Guru**** 1090800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259129/ds90ub954-q1evm-evm-detected-but-deser-showing-incorrect-address-and-null-registers

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

您好!

我最近购买了 DS90UB954-EVM、以便对我的链路进行一些裕度测试。 但是、当我第一次插入时、我无法在"info"选项卡上看到正确的 I2C 地址、并且在寄存器空间中看不到任何正确的寄存器值。 请参阅下面的屏幕截图。

该电路板处于未更改的默认状态、未修改跳线、仅连接一根 USB 电缆(即无远程器件等)。

您可以提供帮助吗?

谢谢。

德鲁夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    下面随附了954 EVM 用户指南。 您是否可以确认跳线配置与图4-1中所示的内容匹配? 正在使用什么电源?

    e2e.ti.com/.../954EVM-User-Guide.pdf

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我确认 EVM 的配置与上述图中的默认配置相同。 我将通过 J1使用12V 3A 电源。 你对电源的问题让我怀疑 J1的连接器,有点乱。  

    很高兴现在报告工作正常:)  

    很抱歉什么都没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    很高兴我能够提供帮助!

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢! 我能够进行裕度分析、结果看起来不错:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    如果您需要解释结果的帮助、下面是地图工具用户指南。 我将关闭此主题、如果有其他问题、请重新打开。

    e2e.ti.com/.../Margin-Analysis-Guide.pdf

    此致、

    安东尼