This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:如何获取6字节的 MAC 地址

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260348/dp83848i-how-to-get-the-6-bytes-mac-address

器件型号:DP83848I

您好、专家!

  这是负责 Gree 的斯凯拉。 Gree 使用 DP83848I、以下是一些问题。 1. DP83848I 中是否有 MAC 地址? 2.如何使用 DP83848I 获取6字节的 MAC 地址? 期待看到您的回复! 谢谢!

Br、

斯凯拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    Unknown 说:
    1. DP83848I 中是否有 MAC 地址?

    DP83848I PHY 没有集成的 MAC 或 MAC 地址。 客户将不得不购买 具有以太网 MAC 接口的单独 MCU/MPU。

    谢谢。

    埃文