This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:如何配置 TCA8418 IC 以在 FIFO 中仅保存"pressed"事件?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259909/tca8418-how-to-configure-tca8418-ic-to-save-only-pressed-events-in-the-fifo

器件型号:TCA8418

TCA8418按键扫描仪 IC 包含一个 FIFO、用于存储"按下"和"释放"事件。 我想将其配置为仅保存"pressed"事件。 我该怎么做?寄存器地址和我应该设置的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chameera:

    按键按压/释放事件的录制不能配置为仅录制新闻事件。 这两个事件之间的过滤需要在软件中通过丢弃包含 Kea[7]= 0的数据来完成。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    非常感谢您的答复。 我还有一个问题。 是否有办法可以通过单个寄存器写入操作清除整个 FIFO? (不读取"TCA8418_REG_KEY_EVENT_A"寄存器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有使用/RESET 引脚、这也将重置配置。

    在正常操作期间、只能通过实际读取所有事件来清空 FIFO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chameera:

    请告诉我,克莱门斯的回应是否回答了您的问题。 我同意他的解决办法。  

    此致、

    泰勒