This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:输出性能确认

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254683/tusb2e22-output-performance-confirmation

器件型号:TUSB2E22

您好、专家:

~正在评估输出性能、并提到了为何高电平不符合475 μ V 525mV 范围。

您能帮助检查波形和原理图设计吗:

 

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否 在 TUSB2E22的引脚上提供3.3V 电压轨的电压测量?  您共享的眼罩模板适用于 TP3处的器件(无系留电缆)。  我将尝试重现您的结果。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我在符合 HS 眼罩测试中定义的眼罩方面没有遇到问题。  您的测试设置是否 与 USB 2.0器件高速信号质量测试相匹配?

    USB 2.0电气合规性测试规范版本1.07 | USB-IF

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是否对此问题有任何更新?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholus:

    感谢您的支持。

    这是工程师第一次使用 TUSB2E22、他们没有参加 USB 2.0电气合规性测试规范版本1.07 | USB-IF。

    他们想进行系统级测试、而 他们的测试工程师想知道如何验证 TUSB2E22。  

    由于 EVM 未披露输出性能、 您能否建议使用任何简单的测试来判断 TUSB2E22的性能 是否按预期工作?

    预期的 结果将是什么?  

    谢谢

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果客户正在进行自己的系统测试、则他们可以确定测试是否满足通过测试或失败条件。  除非客户 也遵循了规范中的测试设置、否则规范中提供的眼罩不适用。  这是因为 USB 信号的振幅和抖动会根据通道长度(电缆、PCB 布线等)、信号路径中的连接器、无源器件、过孔等而变化。  

    我可以保证 TUSB2E22完全符合 eUSB 中继器技术规范、并且、假设它没有损坏、运行正常。  我们的团队 帮助编写了 eUSB 中继器的规范、TUSB2E22 是业内首款 eUSB 中继器、也是目前使用的最受欢迎的中继器。

    您能介绍一下测试设置吗?  官方测试的测试设置为:

    host->4英寸 USB 电缆->USB 测试装置->示波器

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus:

    谢谢 你,对不起你兄弟。

    我们是否可以使用通用眼图作为规格来 检查 TUSB2E22性能?

    谢谢

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    眼图非常适合确定系统的一般性能/信号质量。  您提供的这些图像看起来很好、眼睛是张开的。

    但是、针对 TUSB2E22电气性能的声明需 经过 官方测试设置、否则仅提供参考信息。

    此致、

    尼古拉斯