Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044
主题中讨论的其他器件:TUSB8044
您好!
我使用 LeCroy QualiPHY 测试台和示波器执行了"官方"信号质量测量、并在下图中获得了以下结果。
发生以下问题:
-眼图未实现。 最后一个上升沿(也是 EOP 的一部分?) 通过它来进行切割
-未满足包装结束要求。 EOP 过短
-有一些抖动要求的问题
在我的测试设置中、实际上只需要集线器芯片和测试所需的连接器(出于测试目的、我从 USB 线路中移除了所有 CM 扼流圈和保护电路、但没有变化)。
我还使用此集线器芯片路由了两个不同的 PCB、两者似乎都有相同的问题。
高速信号质量测量没有问题/故障。
我玩了很多我的设置(各种 cabel 长度,各种全速设备等),但似乎没有影响到这些测量参数。
这种行为的原因可能是什么? 如何改进它?
谢谢、此致、
格雷戈尔
图片: