This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:TCAN1044AVD 的 Velio 报告

Guru**** 2767955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257977/tcan1044av-q1-velio-report-of-tcan1044avd

器件型号:TCAN1044AV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044V-Q1

大家好、

感谢您的支持! 我的客户将需要 TCAN1044AV-Q1 pass velio 版本 TCAN1044AVD 。 请您提供此器件的相关文档吗? 谢谢!  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    TCAN1044AVDRQ1通过了系列相似性测试、批准时 VeLIO 未创建一个证明存在相似性的文档。 它刚刚被列在通过测试的收发器列表中。 TCAN1044AVDRQ1是根据 TCAN1044VDRQ1与 ACT45C-510-2P 一起通过传导的、VeLIO 系统中该文档的参考资料为47702。

    因此、如果客户可以看到 TCAN1044VDRQ1器件的通过报告并且知道 TCAN1044AVDRQ1是根据它们的相似性通过的、我可以共享该报告、但其中没有 TCAN1044AVDRQ1器件型号。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的详细解释。 请将报告分享给我!  

    此外,如何  在 VeLIO 的系统47702中找到文档? 您有链接吗?  

    Br、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    附件是 TCAN1044VDRQ1的报告、这是用于通过类似测试 TCAN1044AVDRQ1的证书。 请注意、它未在报告中引用 TCAN1044AVDRQ1、而仅引用 TCAN1044VDRQ1。

    e2e.ti.com/.../47702_5F00_ACT45C_2D00_510_2D00_2P_5F00_TCAN1044V_5F00_TMC_5F00_CAN_5F00_CMC_5F00_Report_5F00_R1.00.pdf

    您还可以在我们的现场 SharePoint 中找到所有器件的 EMC 报告、方法是在 TI 网络上时在您的浏览器中转到 TRx/。 从此处、导航至相应的接口文件夹、然后依次为 RTM 器件、器件型号和 EMC 报告。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    注意! 感谢您的信息 Eric。  

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    抱歉! 我有 三个 问题。

    1.如您所说的 1044V 和1044AV 与 Velio 通过1044V 的器件型号相似。  如果客户可以看到1044V 设备的通过报告、并且知道1044AV 已通过、基于其相似性、则可以 在 Toyota Case 中使用1044AV。 是这样吗? 我们是否有文档可以证明1044AV 可以在丰田使用,即使是1044V 通过 Velio ? 成功案例的关键因素是什么? 恐怕 客户会提出质疑。

    2.我们是否有特殊部件号1044V 与 VeLIO 一起使用? 因为 TCAN1164具有 TCAN1164"T"和 VeLIO。  

    3、我的客户问 TDK 和 TDK 说不建议使用 ACT45C-510-2P。 我们是否有第二个 CMC 解决方案?  

    ...

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    1.为此、我需要联系 TI 日本。 VeLIO 和 Toyota 保留认可器件的列表、但我无法访问该列表。 没有关于 TCAN1044AV-Q1获得认证的官方报告、但我会再次询问是否能够生成一个报告。

    2.不、相同的器件型号。

    3、不是这个特殊的收发器、我们可以推 TI 日本来实现其他 CMC 与 TCAN1044V-Q1系列的相似性、它通过了3种不同的 CMC 的认证。 您可以直接向我发送有关客户时间表的电子邮件吗?

    此致、

    埃里克·哈克特