This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:使用 ALP 和 DS90UB953/954运行 BIST

Guru**** 2846310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255351/ds90ub954-q1evm-running-bist-using-alp-and-ds90ub953-954

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好、TI 支持团队、

我使用  DS90UB954-Q1EVM 进行了设置、并使用 DS90UB953组装了一个自设计 PCB。 这两个电路板通过 FAKRA 连接器和一根同轴电缆进行连接。

EVM 通过 USB 连接、ALP 正在运行。 通过设置远程寄存器可以控制953的 GPIO。 测试脚本"953_954_patgen_yuV_1920x1080P-4Lanes-Work.py"

运转良好。 裕度分析看起来也很好。

我加载"953_954_BIST.py"脚本。 执行时间后15.719秒 有一个像报告这样的文本、我无法解释。 请参阅随附的文件:

我的问题:脚本运行是否成功?

谢谢。

斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    是的、脚本已运行 成功 。 此文本正在读取954和953上的某些寄存器并打印它们。 其中一些示例下方有文本、用于说明期望值是什么、我们可以参考打印出来的实际值以查看它们是否匹配。 在本例中、所有值似乎都匹配、但寄存器 在953上为0x54 检测到一个 BIST CRC 错误 ,如第三到最后一个文本行中所示。 为 锁定状态 也在启用 BIST 后发生更改、如寄存器 954的0x4D

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    非常感谢您的解释。

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    我已经运行 BIST 脚本几次。 锁定状态寄存器始终具有值0x3、同时存在 BIST CRC 错误(0x54 = 0x1)。

    您是否知道导致此行为的原因?

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    在上面提供的屏幕截图中、锁定状态从0x13变为0x3。 您最近的测试也不是这种情况吗?

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    我将同轴电缆更改为较短的电缆、并将 BIST 脚本中的测试时间从10秒增加到1分钟(附加了测试结果)。

    在 BIST 期间、锁定状态0x4D 不会改变。

    但 BIST CRC 错误计数0x54寄存器的计数为0x01。 这是设置中的错误还是 脚本预测的 BIST 错误?

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    虽然脚本未强制执行 BIST 错误、但这是预料之中的。 即使有1个错误、也会低于误码率限制。 此脚本似乎已成功运行、器件应该能正常运行。  

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!