This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:用于在 USBC 中翻转数字或模拟信号

Guru**** 2925310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259543/hd3ss460-for-flipping-digital-or-analog-signals-in-usbc

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件:TMUXHS221

 我想翻转 USB 3信号的所有通道,包括数字和模拟信号(0 - 3.3V)。 消耗很大的电流。 C.差分通道、而不是差分信号。 不是高速通信、小于 1G。

我看到差分引脚的最大额定电压为2.5V (第6页)

此外、在 TUS1044等其他多路复用器产品中、虽然单端输入电压的最大速率为4V、但差分引脚的差分电压限制为 2.5V。(第6页)

这是否意味着我不能使用任何 此产品 来传输数字信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试通过 USB Type-C 实现 USB2.0? 如果是这种情况、则您可以使用 TMUXHS221、因为这更适合此设计。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我将在两个 USBC 之间发送与运动控制相关的数字和模拟信号。在多路复用器中不需要考虑 D+/D-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点、我已经想到了:(第12页、HD3SS460)

    每个通道翻转两个信号、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 HD3SS460建议的工作条件、您需要确保数字和模拟信号的电气特性符合建议的工作条件。

    谢谢

    大卫