This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何在基本模式下启用中断引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259556/dp83826e-how-to-enable-the-interrupt-pin-in-basic-mode

器件型号:DP83826E

您好!

 我在基本模式下使用 DP83826。 第9页上的引脚21被描述为中断引脚、但被描述为输入引脚。 我没有看到引脚在切换。 我如何将引脚21配置为输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请参阅寄存器0x11和0x12的说明(第 9.5.1.17节 PHYSCR 寄存器和 9.5.1.18 MISR1寄存器)。 您可以在0x11中启用中断引脚、并选择要在0x12中启用的中断类型。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

     我将0x107写入寄存器0x11、将0x6420写入寄存器0x12、但不会获得任何中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我看到您同时启用了中断并将中断置为有效。 您是否可以尝试首先通过设置0x11[0]=1来设置 INTR/PWDN 引脚作为中断、通过设置0x11[1]=1来启用中断、然后强制在0x11[2]=1中按顺序强制执行中断?

    我看到您正在设置 Link Status Change Enable。 您是如何在您的系统中引入这个中断的?

    此致、

    梅利萨