This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:配置脚本

Guru**** 2794935 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258477/ds90ub935-q1-configuration-script

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

迪亚尔斯、

客户需要使用 DS90UB935&DS90UB936测试 DMS 摄像头。摄像机 参数如下所示:

1.1600*1300

帧速率:30

3.数据表:UYVY

请帮助提供 配置脚本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    我们将对此进行深入探讨、并很快与您联系

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    935和936不需要配置脚本。 这些器件能够自己建立锁定。 如果您需要用于特定用途的脚本、 Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954下有一些示例脚本。 注意:由于936和954共享寄存器映射、这些脚本也可在936上运行。

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    感谢您的支持、我想了解  Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954是否符合规范或是否为内部链接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ning、我指的是您计算机上的 ALP 目录。 Analog LaunchPad 是 TI 提供的一款用于连接 FPD-Link 器件的软件。 您可以在此处找到有关该文档的更多信息

    https://www.ti.com/tool/ALP 

    此致、

    维瓦安