This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:器件是否可用作1:3 USB 2.0开关

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259205/ts3usb3031-can-the-device-used-as-1-3-usb-2-0-switch

器件型号:TS3USB3031

团队成员

在客户的应用中、2:1 USB 开关已逐步淘汰、他们至少需要1:3 USB 开关。

我发现唯一可能满足要求的器件是 TS3USB3031、但其中一个通道是 HML。

TS3USB3031是否支持3通道 USB 信号开关?

谢谢!

此致

8月14日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的提问。  

    TS3USB3031支持高达480Mbps 的 MHL 和 USB 2.0。 您的系统需要多高的数据速率?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦顿您好!

    客户的系统需要使用三通道480Mbps USB 2.0开关。

    谢谢!

    AUG15  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    TS3USB3031是一款支持480Mbps 的3:1 USB 2.0多路复用器。 3条通道均支持480 Mbps。 TS3USB3031应该适合您的客户。

    此致!

    斯坦顿