This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:我们是否有用于 SBU 的1:2多路复用器

Guru**** 2849810 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259659/ts3usbca4-do-we-have-a-1-2-mux-for-sbu

器件型号:TS3USBCA4
主题中讨论的其他器件:TS3USB221、TMUXHS221

大家好、

我们是否有适用于这个的2Ch 1:2 MUX 型号?

我的客户正在对笔记本电脑进行描述。

通常情况下、 TS3USBCA410用于 定向、"AUXp/n、LSRx/Tx"、"Debug"和"音频"。

但是、由于我的客户不需要 "Debug"和"Audio (音频)"、因此我需要 SBU Orientation MUX。

您能为我推荐一款 IC 吗?

 TS3USB221与此适配吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 TMUXHS221。

    最佳

    布赖恩