This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:能否使用 TPD8S300A 来实现 SBU1、SBU2、DP、DM 端口的 OVP?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258257/tpd8s300a-can-i-use-tpd8s300a-to-realize-ovp-for-sbu1-sbu2-dp-dm-ports

器件型号:TPD8S300A

大家好、

我注意到 TPD8S300A 可 在 CC1、CC2、SBU1、SBU2或 CC1、CC2上实现4通道 VBUS 短路过压保护、 DP、DM 端口。 我能否使用 TPD8S300A 来实现 SBU1、SBU2、DP、DM 端口的 OVP?  如果没有、为什么? 有没有其他方法可以实现我的目标?

此致、

班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:  

    您能否详细说明一下为 SBU1/2和 DP/DM 端口实现 OVP 是什么意思? 客户是否希望 TPD 器件报告 OVP?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    对于该芯片的应用、我们可以使用 CC1/CC2来保护 Type-C CC1/CC2端口、使用 SBU1/2来保护 Type-C DP/DM 端口、对吗? 那么、我想知道我们是否可以使用 CC1/CC2来保护 SBU1/SBU2端口、以及使用 SBU1/2来保护 DP/DM 端口? 或者我能否使用这四个引脚在 Type-C SBU1+SBU2+DP+DM 端口上执行过压保护? 我注意到 CC 引脚的过压保护电平与 SBU 引脚不同。  我不确定这是否会起作用。

    此致、

    班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:  

    应使用 CC1/2和 SBU1/2保护 CC 和 SBU 引脚免受 Type-C 连接器的影响。 为了实现 DP/DM 保护、请将其连接至 D1-D4引脚、如下所示:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    可能我没有说明、我们可以使用 SBU1/2引脚实现 VBUS 短路过压
    DP/DM 端口保护、对吧? (如下方 突出显示部分)您的意思是对 DP/DM 端口的 ESD 保护。 我想知道、我们是否可以使用 CC1/2和 SBU1/2引脚 为 USB-C SBU1/2和 DP/DM 端口实现 VBUS 短路过压保护。 谢谢!

    此致、

    班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:  

    让我进一步深入探讨这一点、并回到您的问题、客户为什么希望使 DP/DM 通过 TPD 器件的 SBU/CC 输入端? 是否仅用于触发 OVP 事件?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    因为客户说他的 PD 控制器为 CC1/CC2端口提供 OVP、所以他想使用我们的 TPD 器件来保护 DP/DM+SBU1/2免受过压影响。 他表示、如果仅使用此器件来保护 SBU1/2、则 CC1/2 OVP 引脚将会浪费、因此会损失资金价值。  

    此致、

    班吉龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:  

    遗憾的是、TPD8S300A 上的 CCX OVP 通道不支持 USB2数据速度。 如前所述、客户仍可以使用 D1-D4进行 DP/DM ESD 保护。

    为了实现正确的 USB 数据线路保护、您需要联系 HSD-HSSC 以获取器件建议。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林